Durante i nostri giorni nel sud della Germania, abbiamo visitato una società per la robotica e la chiesa più alta del mondo – la Cattedrale di Ulm. Il suo campanile misura 161,5 m di altezza e la prima pietra fu posata nel 1377.
Monthly Archives:
Svizzera: grande donazione.
In uno degli ultimi giorni in Svizzera, abbiamo celebrato gli anniversari di igus® iglidur® e presso la sede della igus® Svizzera. Un punto forte era la donazione di due franchi per chilometro percorso e quindi, 3182 CHF sulla base della nostra distanza percorsa finora e i chilometri previsti per gli ultimi giorni.
igus® Svizzera ha voluto sostenere un’organizzazione locale e precisamente la VEBO in Oensingen. Si tratta di un’associazione che si occupa di disabili e offre diversi laboratori per portatori di handicap, ad esempio, imballaggio, assemblaggio o di falegnameria. Pertanto, queste persone possono fare diversi lavori che sarebbero non è possibile altrimenti.
Inoltre, igus® Svizzera ha donato 30 kg di riso per i 30 anni di iglidur® sempre alla VEBO in quanto ha una propria mensa interna.
Incantevole Lucerna
La nostra ultima tappa in Svizzera è stata la città di Lucerna. Abbiamo visitato il Kapellbrücke che è il più antico e il secondo più lungo ponte di legno coperto in Europa. E ‘stato costruito nel 1365, contiene molti dipinti antichi e attraversa il fiume Reuss.
piacevole svizzera
Durante il giorno, abbiamo visitato clienti nel settore della costruzione di macchine e festeggiato la fine di “iglidur® in tour” attraverso la Svizzera in serata con tutto il team igus svizzera.
orologi e cioccolato… svizzera!
La Svizzera è famosa per tantissime cose ma soprattutto per gli orologi e il cioccolato, pertanto, abbiamo visitato il Museo OMEGA di Bienne e il cioccolato Frey Visitor Center a Buchs. Il museo del cioccolato ci ha riservato una “buona” sorpresa perché abbiamo potuto mangiare tantissima di cioccolata e vestirci da praline.
la nostra scatola igus dry-tech al pari degli orologi Omega sono di “lunga durata”…
Le cascate più estese d’Europa.
Oggi, abbiamo visitato tre clienti di diversi settori: Packaging, prototipazione e trasporto. Inoltre, abbiamo voluto vedere la cascata più estesa in Europa, che è vicino a Schaffhausen, Svizzera – Il “Rheinfall”.
Svizzera!
E’ Domenica e si respira l’aria svizzera! Abbiamo trascorso la mattina a Ginevra scattando alcune foto e con la voglia di scoprire la città. Il “Jet d’eau” è una fontana d’ acqua con un impressionante getto di 140 m . Purtroppo, è chiusa durante l’inverno.
Nel centro, abbiamo visitato il Monumento internazionale alla Riforma che si trova nel “Parc des Bastions” ed è costruito nelle mura della città vecchia di Ginevra. Questo monumento onora i personaggi principali, gli avvenimenti ed i documenti della Riforma protestante rappresentandoli come statue e bassorilievi. In mezzo, ci sono quattro statue alte 5 metri e un Cristogramma ΙΗΣ compare sotto le statue.
La scatola dry-Tech® è salita in cima al Muro dei Riformatori. Le statue da sinistra a destra sono: Guglielmo Farel, Giovanni Calvino, Teodoro di Beza, e John Knox.
In questa zona, abbiamo visitato il teatro dell’opera di Ginevra, che è stato aperto nel 1879, distrutto da un incendio nel 1951 e riaperto nel 1962. Al suo interno, si può trovare il più grande palcoscenico della Svizzera.
La scatola dry-Tech® ha dato uno sguardo al Grand Théâtre de Geneve.
Alla fine della giornata, abbiamo incontrato i nostri colleghi che hanno dato un look svizzero alla nostra auto.
Rappresentare igus® Svizzera!
Una nuova tappa dell’avventura dell’ iglidur on tour
Oggi era l’ultimo giorno del nostro “Tour de France”. Abbiamo lasciato Strasburgo alla mattina presto e siamo arrivati a Colmar per visitare la Statua della Libertà: ovviamente è una delle tante copie realizzate in giro per il mondo ma questa è per commemorare il 100° anniversario della morte dello scultore Auguste Batholdi, nato nella cittadina di Colmar.
Nuova tappa nuove news
Oggi, abbiamo visitato i nostri ultimi clienti del “Tour de France”. Prima siamo andati a pranzo, poi abbiamo salutato i colleghi francesi e lasciato per ultima, la bellissima cittadina di Strasburgo e la sua magnifica Cattedrale.
immagine del giorno
Oggi, abbiamo visitato un cliente storico nel settore automobilistico e abbiamo celebrato il 50 ° anniversario della igus®. Purtroppo, la vettura è stata “danneggiata” irreparabilmente.
Deliziosa la nostra torta “iglidur® on tour”
L’ “incidente” è accaduto troppo velocemente e quasi non ce ne siamo accorti: la nostra auto iglidurontour è stata tagliata in due …
Il resto della giornata l’abbiamo occupato recuperando i “pezzi” ancora “buoni” per il nostro viaggio… e con la crema e la torta restante abbiamo trovato la forza di scrivere questo articolo, realizzare un video e guidare fino a Haguenau.