Svizzera!

Navigazione articolo

E’ Domenica e si respira l’aria svizzera! Abbiamo trascorso la mattina a Ginevra scattando alcune foto e con la voglia di scoprire la città. Il “Jet d’eau” è una fontana d’ acqua con un impressionante getto di 140 m . Purtroppo, è chiusa durante l’inverno.

Nel centro, abbiamo visitato il Monumento internazionale alla Riforma che si trova nel “Parc des Bastions” ed è costruito nelle mura della città vecchia di Ginevra. Questo monumento onora i personaggi principali, gli avvenimenti ed i documenti della Riforma protestante rappresentandoli come statue e bassorilievi. In mezzo, ci sono quattro statue alte 5 metri e un Cristogramma ΙΗΣ compare sotto le statue.

La scatola dry-Tech® è salita in cima al Muro dei Riformatori. Le statue da sinistra a destra sono: Guglielmo Farel, Giovanni Calvino, Teodoro di Beza, e John Knox.

In questa zona, abbiamo visitato il teatro dell’opera di Ginevra, che è stato aperto nel 1879, distrutto da un incendio nel 1951 e riaperto nel 1962. Al suo interno, si può trovare il più grande palcoscenico della Svizzera.

La scatola dry-Tech® ha dato uno sguardo al Grand Théâtre de Geneve.

Alla fine della giornata, abbiamo incontrato i nostri colleghi che hanno dato un look svizzero alla nostra auto.

Rappresentare igus® Svizzera!