Bratislava

Dopo aver guidato oltre 800 km da Karlsruhe, abbiamo attraversato il confine con la Slovacchia. Abbiamo guidato 837 km attraverso la Repubblica ceca. La nostra prima tappa è stata Bratislava che è la capitale della Slovacchia. Ecco una tipica vista della città con il famoso castello.

conferenza stampa

Abbiamo trascorso due giorni nella Repubblica Ceca in visita a clienti perché avevamo un appuntamento molto importante in Germania. Abbiamo guidato a circa 600 km fino a Karlsruhe per partecipare ad una conferenza stampa. E ‘stata la prima volta per igus® e abbiamo presentato orgogliosi la nostra vettura a tutti.

conferenza stampa

 

Ultimo giorno in Polonia

L’ultimo giorno in Polonia l’abbiamo trascorso a Varsavia con il team igus® polacco. Dapprima abbiamo fatto una visita al Museo della Tecnologia, poi abbiamo giocato con la iglidur®-car. Cerchiamo sempre di essere creativi. Chi ha vinto?

Squadra 1: Quante persone ci stanno in una macchina compatta?

Team 2: Piano B – abbiamo finito il carburante…

Team 3: l’igus® car crea un legame “indissolubile”… o come dice una famosa pubblicità in italia: “No igus® car, no party! “

Si festeggia la fine del tour polacco e la iglidur® car è sempre “protagonista”

La nostra iglidur®-car, incontra lo Smart Club polacco.

Abbiamo avuto una giornata divertente: vista Varsavia, fatta la donazione di igus® e poi una buona cena a base di sushi.
Grazie Polonia!

Donazione Polonia

igus® Polonia ha donato 3000 Euro per i 3000 km fatti da Osrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny “Kolo” di Varsavia. La donazione è stata fatta ad un’organizzazione che si occupa di bambini senza genitori. Elzbieta Miazek ha ricevuto il denaro dal Direttore Generale di igus® Polonia, Marek Wzorek.

Al pomeriggio ci siamo recati in un bowling a mangiare una torta speciale. mmmm… buonissima!

Cracovia e oltre…

Dopo aver visitato alcuni clienti, siamo andati a Cracovia, senza dimenticare di fare una sosta a…

luogo di nascita di papa Giovanni Paolo II

Digita il testo o l’indirizzo di un sito web oppure traduci un documento.
Ci siamo fermati a Wadowice dove nacque Papa Giovanni Paolo II. Fu il secondo papa più longevo nella storia e accanto alla chiesa parrocchiale, un monumento è stato costruito sulla Plac Jana Pawla II.

conferenza stampa in polonia

La conferenza stampa di igus® Polonia per iglidur® in tour è stato organizzato a Wroclaw. Più di 20 giornalisti sono stati informati del tour in terra polacca e molte sono state le domande da parte loro. Marek Wzorek e Artur Peplinski hanno presentato igus® mentre Daniel Marzo e Radomir Ochocki hanno presentato il settore iglidur® cuscinetti e catene portacavi.

Polonia bellissima e interessante

Ieri, abbiamo guidato tutto il giorno verso Hel conosciuta come la più bell’ isola della Polonia. Oggi, mi sono svegliato molto presto e ho corso lungo la spiaggia. Guarda cosa ho trovato …

Perso e ritrovato…

Dopo la prima colazione, abbiamo incontrato Marcin (Martin), che è responsabile per i cuscinetti iglidur® igus in Polonia. Si è unito al nostro tour e ci ha mostrato alcuni posti tra i più belli e suggestivi del Nord Polonia.

Con i suoi 511 metri è il molo più lungo d’Europa. Fatto in legno e si trova a Sopot.

Pedestrian situato in Sopot

Centro Europeo del Movimento Solidarnosc a Danzica.

Ultimo ma non meno importante, abbiamo scoperto in serata il Castello dell’Ordine Teutonico a Malbork. E’ il più grande del mondo per superficie. Inserito nel Patrimonio dell’UNESCO ed è uno dei monumenti storici ufficiali nazionali della Polonia.