conferenza stampa

Abbiamo trascorso due giorni nella Repubblica Ceca in visita a clienti perché avevamo un appuntamento molto importante in Germania. Abbiamo guidato a circa 600 km fino a Karlsruhe per partecipare ad una conferenza stampa. E ‘stata la prima volta per igus® e abbiamo presentato orgogliosi la nostra vettura a tutti.

conferenza stampa

 

Ultimo giorno in Polonia

L’ultimo giorno in Polonia l’abbiamo trascorso a Varsavia con il team igus® polacco. Dapprima abbiamo fatto una visita al Museo della Tecnologia, poi abbiamo giocato con la iglidur®-car. Cerchiamo sempre di essere creativi. Chi ha vinto?

Squadra 1: Quante persone ci stanno in una macchina compatta?

Team 2: Piano B – abbiamo finito il carburante…

Team 3: l’igus® car crea un legame “indissolubile”… o come dice una famosa pubblicità in italia: “No igus® car, no party! “

Si festeggia la fine del tour polacco e la iglidur® car è sempre “protagonista”

La nostra iglidur®-car, incontra lo Smart Club polacco.

Abbiamo avuto una giornata divertente: vista Varsavia, fatta la donazione di igus® e poi una buona cena a base di sushi.
Grazie Polonia!

Donazione Polonia

igus® Polonia ha donato 3000 Euro per i 3000 km fatti da Osrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny “Kolo” di Varsavia. La donazione è stata fatta ad un’organizzazione che si occupa di bambini senza genitori. Elzbieta Miazek ha ricevuto il denaro dal Direttore Generale di igus® Polonia, Marek Wzorek.

Al pomeriggio ci siamo recati in un bowling a mangiare una torta speciale. mmmm… buonissima!

conferenza stampa in polonia

La conferenza stampa di igus® Polonia per iglidur® in tour è stato organizzato a Wroclaw. Più di 20 giornalisti sono stati informati del tour in terra polacca e molte sono state le domande da parte loro. Marek Wzorek e Artur Peplinski hanno presentato igus® mentre Daniel Marzo e Radomir Ochocki hanno presentato il settore iglidur® cuscinetti e catene portacavi.

Polonia bellissima e interessante

Ieri, abbiamo guidato tutto il giorno verso Hel conosciuta come la più bell’ isola della Polonia. Oggi, mi sono svegliato molto presto e ho corso lungo la spiaggia. Guarda cosa ho trovato …

Perso e ritrovato…

Dopo la prima colazione, abbiamo incontrato Marcin (Martin), che è responsabile per i cuscinetti iglidur® igus in Polonia. Si è unito al nostro tour e ci ha mostrato alcuni posti tra i più belli e suggestivi del Nord Polonia.

Con i suoi 511 metri è il molo più lungo d’Europa. Fatto in legno e si trova a Sopot.

Pedestrian situato in Sopot

Centro Europeo del Movimento Solidarnosc a Danzica.

Ultimo ma non meno importante, abbiamo scoperto in serata il Castello dell’Ordine Teutonico a Malbork. E’ il più grande del mondo per superficie. Inserito nel Patrimonio dell’UNESCO ed è uno dei monumenti storici ufficiali nazionali della Polonia.

donazione…

Come di consueto, al termine del tour di una Nazione, igus® dona un euro per ogni chilometro percorso e così ha fatto anche igus® Svezia. L’importo totale di 2.355 euro è stato dato a “Frihamnen – Hemlösas Hus”, che si occupa di persone senza fissa dimora. Mr. Anderberg ha visitato la sede della igus® Svezia e ha ricevuto l’assegno.

Benvenuti in Danimarca!

Abbiamo trascorso la giornata a Kopenhagen facendo i turisti. Abbiamo iniziato con il ponte di Öresund che abbiamo attraversato la sera prima. E ‘il ponte più lungo con ferrovia e l’autostrada in combinazione e collega la Svezia e la Danimarca per una lunghezza totale di 7,8 km. Abbiamo scattato una foto vicino alla spiaggia, ma il ponte era troppo lontano.

Abbiamo continuato verso il centro di Copenaghen, iniziando dal più piccolo simbolo del mondo: La Sirenetta. Questa statua è realizzata in bronzo, posta su una roccia in riva al fiume e sulla base dello stesso il nome della fiaba datole da Hans Christian Andersen.

Nel centro della città, volevamo visitare Tivoli, che è un famoso parco di divertimenti e giardino di delizie in Danimarca. Tuttavia, è chiuso a causa di una ristrutturazione fino ad aprile il 2015.

Questa è l’ultima foto con Oliver e Dirk, perché se ne andranno presto per tornare in Germania. Si sono uniti a noi solo per il tour attraverso la Svezia. Auguriamo loro un buon viaggio di ritorno. Per noi sono pronte altre avventure e tanto divertimento.

Pagina 3 di 512345