La catena portacavi T6 ha fatto del “silenzio” la sua principale caratteristica.

Caratteristica principale della catena portacavi T6 è l’assenza di vibrazioni che la rendono idonea per stampanti, per strumenti di misura, per l’automazione con motori lineari. Il cosiddetto effetto poligonale viene ridotto al minimo garantendo un ambiente estremamente silenzioso i cui valori di rumorosità sono certificati dal TÜV. La serie E6 è particolarmente indicata per applicazioni dove è richiesta una lunga durata di vita. Per maggiori informazioni vedi il sito www.igus.it

<

catene portacavi – Oggi parleremo di catene T3 ideali per ambienti asettici

La catena portacavi T3 grazie alla particolare geometria del sistema ha ridotto al minimo l’effetto poligonale e raggruppa in questo segmento di catene portacavi diverse importanti caratteristiche: garantisce un funzionamento estremamente silenzioso (Certificato dal TUV), hanno dimensioni estremamente ridotte, sono di facile assemblaggio (fornite in strisce modulari composte da 8 maglie e non in maglie singole), e conseguentemente sono più economiche.
Queste caratteristiche danno una maggiore durata alla catena portacavi e viene consigliata da igus per ambienti asettici e trova largo impiego in applicazioni altamente dinamiche con velocità ed accelerazioni elevate.

Per maggiori informazioni vedi il sito www.igus.it

catene portacavi – cuscinetti e boccole: oggi parleremo di guide lineari

Le guide lineari sono strutture flessibili, di facile installazione, realizzate in alluminio anodizzato duro per i profili (per garantire il minimo attrito e la massima resistenza all’usura) ed esenti da lubrificazione che le rendono il sistema migliore per lo scorrimento e il rotolamento poiché insensibili allo sporco. Grazie alla loro pulizia sono il prodotto preassemblato perfetto per le applicazioni anche in ambienti puliti, igienici e nel settore alimentare. Non resterete insensibili alla silenziosità, all’elevata velocità e al costo particolarmente economico.

www.igus.it >>>più informazioni

catene portacavi – Oggi parleremo dei vantaggi dei cavi di comando

I cavi di comando per catene portacavi si dividono in cavi di comando in PVC, cavi di comando in PUR e cavi di comando in TPE. Sono cavi certificati in conformità alle diverse normative (Canadese, USA, Europea) in grado di resistere alla torsione, utilizzabili per alte velocità e accelerazioni, di tipo schermato e non schermato, adatti per ambienti e situazioni estreme resistendo ai raggi UV e alla fiamma o senza alogeni o resistenti a temperature molto alte o molto basse risolvendo e soddisfando le diverse richieste dei clienti.

catene portacavi

 

catene portacavi E2 serie R adatte in ambienti con trucioli e polvere

Le catene portacavi E2 serie R sono completamente chiuse ma con coperchi apribili e quindi di facile manutenzione. Sono catene tra le più collaudate e sono adatte per macchine legno, macchine tessili, impianti di zincatura e consigliate da igus® per ambienti con trucioli, polvere e sporcizia e dove è necessaria una protezione dinamica dei cavi anche ad alte velocità.

#catenaportacavi www.igus.it

catena portacavi – Modello E2/000 catena in plastica

Le catene passacavi E2/000 sono adatte per moltissime applicazioni, di facile manutenzione e montaggio, stabili, silenziose e robuste. L’alta resistenza di questa catena portacavi la rende adatta a tutti i contesti e in tutto il mondo le stanno usando in svariate applicazioni: aperte o chiuse, con separatore o traversino, apribile da sinistra o destra, adatta per robot manipolatori e per l’industria medicale.

#catenaportacavi www.igus.it

catena portacavi E2

Non solo catene portacavi, cuscinetti, cavi e boccole…

Lo stato della Carolina del Nord è conosciuto come “la capitale mondiale del mobile”.
Tutto iniziò nel 1890, quando aprirono sei mobilifici in North Carolina. La nostra vettura però, è stata capace di “scovare”, sulla strada per Richmond alcuni di questi mobili decisamente “fuori misura”. Avrà faticato molto a trovarli? Fateci conoscere cosa ne pensate.
www.igus.it.

Pagina 8 di 15« Prima...678910...Ultima »