Una catena portacavi che permette di ridurre del 40% i tempi di assemblaggio. Una vera rivoluzione per il settore delle macchine utensili. – Blog igus ITA

Una catena portacavi che permette di ridurre del 40% i tempi di assemblaggio. Una vera rivoluzione per il settore delle macchine utensili.

Marie Olyve | November 17, 2022

Le macchine utensili, oggi imprescindibili nei più svariati settori industriali, sono spesso prodotte in serie. Ogni macchina – sia essa una fresatrice, un tornio, una rettificatrice o una foratrice – deve presentare gli stessi livelli di qualità e precisione.

Per raggiungere questo obiettivo, anche l’assemblaggio deve rispondere a stringenti criteri di uniformità.

Produzione di grandi volumi sono lo standard nella produzione di macchine utensili

Assemblare velocemente significa produrre di più

Il corretto funzionamento del sistema di alimentazione, compreso cavi e tubi, ha un ruolo centrale, e non solo nella costruzione di macchine utensili. Ecco perché i sistemi per catene portacavi vengono spesso paragonati al cordone ombelicale dell’ingegneria meccanica.
Eventuali errori – in questo ambito – possono causare gravi danni e implicare costi molto elevati. Per aumentare la produttività senza compromettere l’affidabilità, l’assemblaggio deve essere semplice e veloce. Questo permette ai costruttori di produrre più macchine nello stesso tempo.

E4Q riduce i tempi di installazione del 40%

Per facilitare l’assemblaggio, partendo dalla serie E4.1, igus ha sviluppato una nuova soluzione: la E4Q che permette un assemblaggio estremamente semplice senza utensili e consente di risparmiare oltre il 40% nei tempi di montaggio.

I vantaggi del sistema E4Q:

  • 100% di resistenza allo strappo in più: traversini con bloccaggio sicuro
  • 10% di peso in meno: gli incavi sul materiale riducono il peso complessivo del sistema senza comprometterne la stabilità
  • Carico addizionale maggiore del 20%: denti di fermo posizionati in verticale e in orizzontale per la massima stabilità, per ogni tipo di installazione.
  • 17dB(A) più silenzioso: meccanismo di riduzione del rumore opzionale

Per saperne di più e per richiedere un campione gratuito contatta il nostro esperto

Luca Butturini
 📞 +39 335 7944118
📩 lbutturini@igus.net

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.




Article keywords:

catene portacavi E4Q efficienza

Newsletter:

Choose a topic now