Rotazione in una macchina utensile
Marie Olyve | December 15, 2022
Torni, mandrini e macchine utensili in genere comportano quasi sempre una qualche forma di rotazione. La guida di cavi e tubi idraulici e pneumatici rappresenta spesso una sfida difficile.
Anche se spesso ogni macchina richiede un sistema individuale, in genere la soluzione si trova tra queste sei possibilità:
- Catene portacavi in avvolgimento
- Catena in avvolgimento con raggio di curvatura reversibile
- Sistema di alimentazione in rotazione RBR
- Twisterband HD
- Catena triflex per movimenti tridimensionali
- Cavi per applicazioni torsionali
1. Catene portacavi in avvolgimento

Questa è la variante più semplice. Una normale catena portacavi viene arrotolata intorno all’asse di rotazione. Se lo spazio è sufficiente, è possibile una rotazione di quasi 360°. Questa soluzione è utilizzata, per esempio, nelle tavole girevoli.
2. Catena portacavi con raggio di curvatura reversibile

Il principio di funzionamento sull’asse di rotazione è identico. Tuttavia, il raggio di curvatura reversibile consente di guidare la catena in un’area libera della macchina. Questa variante è molto apprezzata, soprattutto se il movimento nello spazio deve avvenire insieme alla rotazione. Spesso viene utilizzata per alimentare i mandrini delle rettifiche.
3. Sistema di rotazione RBR

Questo sistema occupa molto spazio, ma funziona in modo molto affidabile in applicazioni altamente dinamiche: la catena portacavi viene guidata in sicurezza durante l’intera rotazione. Inoltre è possibile ottenere un angolo di rotazione fino a 540°. Questo sistema viene utilizzato, ad esempio, nei torni automatici multimandrino. Clicca qui
4. Twisterband HD

La twisterband è una soluzione ipercollaudata: nella versione HD dispone di sufficiente spazio per guidare in modo affidabile anche i cavi per servomotori. Grazie a un diametro di soli 500 mm, è possibile ottenere angoli di rotazione fino a 900°. Clicca qui
5. Catena triflex per movimenti tridimensionali
Questa catena risulta una soluzione perfetta per guidare in sicurezza i cavi sui robot. La triflex apre nuove possibilità, soprattutto nel caso di movimenti complessi che comportano una rotazione. È in grado di muoversi nello spazio con un raggio definito ed è indicata per applicazioni torsionali. Questa variante è particolarmente utile se il mandrino è alimentato verticalmente. Clicca qui

6. Cavi per applicazioni torsionali

Se lo spazio è limitato o se la rotazione avviene alla fine di un passaggio condizionato, la posa libera dei cavi potrebbe essere un’opzione. I tubi flessibili possono essere sostituiti da semplici giunti rotanti. I cavi CFROBOT possono torcersi in modo sicuro di ±180° sulla lunghezza di un metro o, nel caso del nuovo CFROBOT Plus, addirittura di ±360° al metro. Questa variante è interessante, ad esempio, per le grandi macchine Gantry. Clicca qui