Second
Per anni, i robot sono stati considerati un fattore di produttività ed efficienza. Grazie alle tecnologie e a modelli di robot sempre più sviluppati, il grado di automazione nell’industria manifatturiera è in continua crescita. Il supporto dei robot industriali consente di automatizzare ed eseguire rapidamente lavori complessi, faticosi e pericolosi. I compiti vanno dai robot […]
Nell’industria alimentare è spesso necessario utilizzare materie plastiche idonee al contatto con gli alimenti.Questo perché il rischio che alcune particelle possano staccarsi e cadere nel prodotto è elevato, soprattutto quando i componenti in polimero si trovano nelle immediate vicinanze o sopra i prodotti alimentari. Per ovviare questo problema vengono utilizzati materiali plastici di colore blu, […]
Le catene portacavi possono essere realizzate in acciaio o in plastica. Ognuno di questi materiali ha dei vantaggi: l’acciaio consente corse non supportate maggiori, la plastica presenta vantaggi come il peso ridotto, un costo inferiore e una minor abrasione sui cavi/tubi in catena. Ora è disponibile un nuovo prodotto che concilia i vantaggi di entrambi […]
Che la stampa 3D industriale si stia diffondendo in molti settori non sorprende. D’altronde, la produzione additiva porta con sé vantaggi impressionanti: dalla libertà progettuale in termini di possibili forme alla possibilità di attingere ad un’ampia gamma di materiali, fino a realizzare strutture completamente nuove. Non ci sono praticamente limiti a ciò che gli ingegneri […]
Probabilmente a tutti è capitato di piegare maldestramente un cucchiaio.La prima volta che ho piegato un cucchiaio da cucina, non sono più riuscito a riportarlo al suo stato originale. Quindi ho fatto l’unica cosa “logica” che un bambino potesse fare: mi sono assicurato che mia madre non trovasse mai più quel cucchiaio ormai deformato.Quando ho […]
Automatizzare a basso costo e beneficiare di un rapido ritorno sull’investimento. Come?RBTX è la piattaforma igus che facilita l’interazione tra utenti e fornitori di robotica, che portano il loro specifico contributo nelle rispettive aree di competenza come nel campo della sensoristica, dei sistemi di visione e di presa, negli assi lineari, sistemi pneumatici o per […]
Per sviluppare il ReBeL, igus ha sfruttato le sue conoscenze e le competenze maturate in ambito motion plastics: i polimeri igus fanno di questo robot, che pesa solo 8,2 chilogrammi, il più leggero nella sua categoria. Ogni singolo componente meccanico del robot viene sviluppato e prodotto in Germania, direttamente presso la sede centrale di Colonia, […]
Chiunque si mette alla ricerca di un parcheggio in una grande città, presto si rende conto che lo spazio è un problema: le auto sono sempre più grandi e, per di più, oggi circolano molti più veicoli rispetto a 20 o 30 anni fa.Nonostante le dimensioni però, se si mettono a confronto gli interni delle […]
La natura ci sta urgentemente chiedendo un aiuto affinché qualcosa cambi e le attuali condizioni meteorologiche ne sono un chiaro segnale. Il cambiamento climatico non è solo una teoria o uno scenario futuristico (come forse si poteva pensare fino a qualche decennio fa). Si tratta di una vera e propria emergenza e ognuno di noi […]
Nelle biciclette, l’utilizzo di cuscinetti in polimero presenta evidenti vantaggi, tra cui la lunga durata d’esercizio.Ma la plastica è davvero abbastanza resistente da sopportare gli urti e le sollecitazioni che alcune bici possono subire? Ogni quanto vanno sostituiti i cuscinetti?L’obiettivo di questo articolo è identificare i principali vantaggi dei cuscinetti nelle biciclette e come, utilizzando […]