catene portacavi
Nell’industria, guasti e fermi macchina rappresentano uno dei principali fattori di costo. Per gli addetti alla manutenzione è fondamentale evitare arresti non pianificati. Con il nuovo sensore i.Sense EC.W, gli utenti possono rendere smart la loro catena portacavi a partire da soli 248 euro. Grazie a questo dispositivo di monitoraggio delle condizioni in tempo reale, […]
Torni, mandrini e macchine utensili in genere comportano quasi sempre una qualche forma di rotazione. La guida di cavi e tubi idraulici e pneumatici rappresenta spesso una sfida difficile. Anche se spesso ogni macchina richiede un sistema individuale, in genere la soluzione si trova tra queste sei possibilità: 1. Catene portacavi in avvolgimento Questa è […]
Le macchine utensili sono parte integrante dell’industria. Grazie ad esse, si producono con la massima precisione particolari metallici che vengono utilizzati, ad esempio, nell’industria automobilistica o in quella aerospaziale. A prescindere della tecnologia, in tutte le macchine utensili il semilavorato si ottiene grazie all’interazione tra utensile e pezzo: nella fresatura, l’utensile ruota mentre il pezzo […]
Le macchine utensili, oggi imprescindibili nei più svariati settori industriali, sono spesso prodotte in serie. Ogni macchina – sia essa una fresatrice, un tornio, una rettificatrice o una foratrice – deve presentare gli stessi livelli di qualità e precisione. Per raggiungere questo obiettivo, anche l’assemblaggio deve rispondere a stringenti criteri di uniformità. Assemblare velocemente significa […]
Internet of Things, big data e robot autonomi: la transizione verso l’Industria 4.0 sta accelerando. E all’interno della Smart Factory, questa evoluzione da tempo interessa anche i componenti dei macchinari che, per esempio, possono fornire informazioni sulle proprie condizioni. Ma ancora oggi, l’integrazione di tecnologie “intelligenti” resta difficile per le aziende e spesso implica ancora […]
Soluzioni dinamiche di alimentazione elettrica per un porto green a zero emissioni Così come le società, anche i porti si trovano ad affrontare una grande sfida: ridurre le proprie emissioni inquinanti e raggiungere la neutralità climatica. Un aspetto particolarmente rilevante, da quel punto di vista, riguarda l’alimentazione delle navi quando sono ormeggiate al porto. Alimentazione […]
Quando si parla di comportamento all’abrasione o di resistenza all’abrasione si fa spesso riferimento all’applicazione dei cavi in catena portacavi. Capire come il cavo reagisce all’abrasione è essenziale al fine comprendere la durata del cavo stesso. Perché i cavi devono essere resistenti all’abrasione? Per farla breve: per durare di più! E’ scontato ma, più un […]
Nel settore automotive, la produzione non si ferma mai. In media, ogni 14 secondi un motore esce dalla linea di assemblaggio e, nei periodi di picco, vengono prodotti più di 6.000 motori al giorno. L’industria automobilistica ha inoltre standard molto elevati per quanto riguarda precisione e tolleranze. Lungo la linea produttiva, le varie stazioni di […]
L’utilizzo di cavi e catene portacavi nell’ambiente molto gravoso degli impianti di galvanizzazione è una vera sfida. Cosa vi propone igus? Il gruppo specializzato in motion plastics propone sistemi per catene portacavi e canali di guida in polimero ad alte prestazioni igumid EG+ resistente ai prodotti chimici e cavi chainflex flessibili e resistenti. Il cerchione […]
Uno speciale ambito di applicazione dei cavi sono le cleanroom, ed è proprio questo il nostro argomento di oggi. Parleremo infatti degli speciali requisiti che devono soddisfare i cavi nelle camere bianche e vi presenteremo le soluzioni chainflex. Cos’è una camera bianca? Le camere bianche sono particolari “stanze” che presentano una concentrazione estremamente bassa di […]