cavi
L’utilizzo di cavi e catene portacavi nell’ambiente molto gravoso degli impianti di galvanizzazione è una vera sfida. Cosa vi propone igus? Il gruppo specializzato in motion plastics propone sistemi per catene portacavi e canali di guida in polimero ad alte prestazioni igumid EG+ resistente ai prodotti chimici e cavi chainflex flessibili e resistenti. Il cerchione […]
Uno speciale ambito di applicazione dei cavi sono le cleanroom, ed è proprio questo il nostro argomento di oggi. Parleremo infatti degli speciali requisiti che devono soddisfare i cavi nelle camere bianche e vi presenteremo le soluzioni chainflex. Cos’è una camera bianca? Le camere bianche sono particolari “stanze” che presentano una concentrazione estremamente bassa di […]
A volte capita di sentire parlare di “ambiente esplosivo” o di leggere il termine “ATEX”. Oggi cercheremo di capire di che cosa si tratta ed in che modo può riguardare i cavi. Che cos’è un ambiente potenzialmente esplosivo? Un ambiente potenzialmente esplosivo è un luogo in cui sono presenti un insieme di vapori, gas o […]
Molti clienti ci hanno chiesto perché stavamo aggiungendo un’ulteriore certificazione al nostro portfolio. Abbiamo già la certificazione UL. Perché un’altra ancora? Perché UL verified? Cosa dice e cosa aggiunge rispetto a quella esistente?Queste domande sono legittime! Ne parliamo in questo articolo e vi spieghiamo cosa ha di speciale la certificazione UL verified. Perché UL verified? […]
Le brutte sorprese e i pericoli fanno parte della vita di tutti i giorni. Per avere le spalle coperte, si possono sottoscrivere polizze assicurative e sicuramente delle garanzie ci danno sicurezza. Insomma, ci aspettiamo in caso di imprevisti di ricevere aiuto. Però soffermiamoci sul tema delle garanzie: che differenze ci sono tra una garanzia e […]
Perché igus, un gruppo specializzato nella produzione di particolari in polimero, produce anche cavi? La spiegazione è piuttosto semplice. Quando la società ha lanciato – nel 1971 – il primissimo modello di catena portacavi in plastica, molti clienti hanno capito il potenziale di questo sistema innovativo e hanno voluto convertire il proprio impianto. Quali sono […]
Nel campo dell’automazione, per i più svariati tipi di asservimenti macchina e azionamenti, si sta confermando la forte tendenza a utilizzare i cavi servo ibridi. Sulla scia di questa tendenza, igus continua ad ampliare la propria gamma di cavi ibridi. Restare al passo con le tecnologie più avanzate è l’unico modo per soddisfare le richieste […]
La separazione interna è un fattore essenziale nelle catene portacavi ed è fondamentale separare in modo adeguato i vari cavi e tubi nella catena, perché da questa separazione interna dipende anche la durata d’esercizio dei cavi stessi e del sistema nel suo insieme. In questo articolo troverete i diversi componenti della separazione interna e alcune […]
Non conosco nessun elettricista che si diverte a sguainare un cavo… Se dover sguainare un cavo su un piano di lavoro non è proprio divertente, immagino a bordo macchina, dove l’assenza di spazio e la poca luce possono creare problemi e portare a un infortunio. È allo stesso modo difficile lavorare nell’armadio elettrico tra i […]