efficienza
Quando si parla di comportamento all’abrasione o di resistenza all’abrasione si fa spesso riferimento all’applicazione dei cavi in catena portacavi. Capire come il cavo reagisce all’abrasione è essenziale al fine comprendere la durata del cavo stesso. Perché i cavi devono essere resistenti all’abrasione? Per farla breve: per durare di più! E’ scontato ma, più un […]
Nel settore automotive, la produzione non si ferma mai. In media, ogni 14 secondi un motore esce dalla linea di assemblaggio e, nei periodi di picco, vengono prodotti più di 6.000 motori al giorno. L’industria automobilistica ha inoltre standard molto elevati per quanto riguarda precisione e tolleranze. Lungo la linea produttiva, le varie stazioni di […]
L’utilizzo di cavi e catene portacavi nell’ambiente molto gravoso degli impianti di galvanizzazione è una vera sfida. Cosa vi propone igus? Il gruppo specializzato in motion plastics propone sistemi per catene portacavi e canali di guida in polimero ad alte prestazioni igumid EG+ resistente ai prodotti chimici e cavi chainflex flessibili e resistenti. Il cerchione […]
Uno speciale ambito di applicazione dei cavi sono le cleanroom, ed è proprio questo il nostro argomento di oggi. Parleremo infatti degli speciali requisiti che devono soddisfare i cavi nelle camere bianche e vi presenteremo le soluzioni chainflex. Cos’è una camera bianca? Le camere bianche sono particolari “stanze” che presentano una concentrazione estremamente bassa di […]
Ci sono spesso limiti e vincoli nello spazio di installazione per le catene portacavi. Quando l’altezza utile è limitata, una possibile soluzione è quella di provare a ridurre il raggio di curvatura della catena. Questo però non è sempre praticabile: perché la riduzione del raggio di curvatura non è sufficiente perché la catena si adatti […]
Il titolo potrebbe sembrare un po’ esagerato. Ma per i progettisti e soprattutto per gli operatori che lavorano ogni giorno con i grossi macchinari del settore edile, il fenomeno che attualmente sta segnando lo sviluppo del mercato è una vera e propria rivoluzione e sono tanti i product manager e i designer che sono alla […]
Nei veicoli commerciali, la quantità e la qualità delle automazioni – sia per gli interni che per gli esterni – continuano a crescere. Nello stesso tempo, gli attuatori devono presentare dimensioni sempre più compatte assicurando assoluta efficienza. Per azionare in modo efficace parti in movimento o insiemi più complessi, senza l’aggiunta di lubrificante, sono sempre […]
Nel campo dell’automazione, per i più svariati tipi di asservimenti macchina e azionamenti, si sta confermando la forte tendenza a utilizzare i cavi servo ibridi. Sulla scia di questa tendenza, igus continua ad ampliare la propria gamma di cavi ibridi. Restare al passo con le tecnologie più avanzate è l’unico modo per soddisfare le richieste […]
Non conosco nessun elettricista che si diverte a sguainare un cavo… Se dover sguainare un cavo su un piano di lavoro non è proprio divertente, immagino a bordo macchina, dove l’assenza di spazio e la poca luce possono creare problemi e portare a un infortunio. È allo stesso modo difficile lavorare nell’armadio elettrico tra i […]