innovazione
Oggi, nelle automobili, la regolazione in altezza dei sedili è un elemento importante, sia per il comfort che dal punto di vista della sicurezza. Fino ad oggi, l’altezza del sedile veniva impostata dal conducente al momento dell’acquisto dell’auto e restava spesso nella stessa posizione per anni. Cosa sta cambiando? Ma oggi, con lo sviluppo dei […]
Nel settore automotive, la produzione non si ferma mai. In media, ogni 14 secondi un motore esce dalla linea di assemblaggio e, nei periodi di picco, vengono prodotti più di 6.000 motori al giorno. L’industria automobilistica ha inoltre standard molto elevati per quanto riguarda precisione e tolleranze. Lungo la linea produttiva, le varie stazioni di […]
Il titolo potrebbe sembrare un po’ esagerato. Ma per i progettisti e soprattutto per gli operatori che lavorano ogni giorno con i grossi macchinari del settore edile, il fenomeno che attualmente sta segnando lo sviluppo del mercato è una vera e propria rivoluzione e sono tanti i product manager e i designer che sono alla […]
Anche i progettisti del settore automotive, oggi, si affidano alle tecnologie di produzione additiva e alla stampa 3D per realizzare prototipi e piccole serie. Questo permette loro di usufruire di una maggiore libertà in fase di progettazione sfruttando la velocità che contraddistingue questi processi di produzione. Il servizio di stampa 3D igus® permette di consegnare […]
Non conosco nessun elettricista che si diverte a sguainare un cavo… Se dover sguainare un cavo su un piano di lavoro non è proprio divertente, immagino a bordo macchina, dove l’assenza di spazio e la poca luce possono creare problemi e portare a un infortunio. È allo stesso modo difficile lavorare nell’armadio elettrico tra i […]