raggio di curvatura Archives - Blog igus ITA

Parola chiave:

raggio di curvatura

I cavi chainflex possono essere piegati attorcigliati!
Qual è il fattore di curvatura?

Marie Olyve | Gennaio 20, 2023

Probabilmente a tutti è capitato di piegare maldestramente un cucchiaio.La prima volta che ho piegato un cucchiaio da cucina, non sono più riuscito a riportarlo al suo stato originale. Quindi ho fatto l’unica cosa “logica” che un bambino potesse fare: mi sono assicurato che mia madre non trovasse mai più quel cucchiaio ormai deformato.Quando ho […]

Continua a leggere...

Risparmiare spazio di installazione e aumentare la durata di vita con i cavi in TPE di alta gamma

Marie Olyve | Novembre 30, 2022

Sicuramente è già successo anche a te: le vacanze stanno volgendo al termine, è quasi ora di tornare a casa e devi fare le valigie… Nella confusione della stanza d’albergo, cerchi di preparare la valigia nel modo più ordinato possibile, ma ti accorgi che lo spazio non è più sufficiente. Strano! Eppure ci stava tutto […]

Continua a leggere...

Cavi motore per i raggi più piccoli

Marie Olyve | Novembre 29, 2022

Chiunque si mette alla ricerca di un parcheggio in una grande città, presto si rende conto che lo spazio è un problema: le auto sono sempre più grandi e, per di più, oggi circolano molti più veicoli rispetto a 20 o 30 anni fa.Nonostante le dimensioni però, se si mettono a confronto gli interni delle […]

Continua a leggere...