tecnopolimeri Archives - Blog igus ITA

Parola chiave:

tecnopolimeri

Cuscinetti a strisciamento: vantaggi e svantaggi in sintesi

Marie Olyve | Dicembre 22, 2022

Ti piacerebbe utilizzare un cuscinetto a strisciamento ma non sei sicuro che sia davvero la scelta migliore rispetto ai cuscinetti volventi? Perché non lasciar perdere tutto e fare a meno del cuscinetto? Questo articolo ti aiuterà a prendere una decisione e ti fornirà un’anteprima delle domande che seguiranno a questa scelta. La tecnologia in breve […]

Continua a leggere...

Quanto conta il silenzio?

Marie Olyve | Giugno 8, 2022

I dispositivi silenziosi – che sia a casa, in azienda o in ospedale – non ci disturbano… Ed è proprio questa caratteristica che li rende speciali. L’ascensore dell’hotel in piena notte, la lavastoviglie e il frigorifero, così come il cigolio di un cassetto o il rotolare di una valigia nuova sul pavimento quando si parte […]

Continua a leggere...

Attenzione! Corrosivo!

Marie Olyve | Maggio 17, 2022

L’utilizzo di cavi e catene portacavi nell’ambiente molto gravoso degli impianti di galvanizzazione è una vera sfida. Cosa vi propone igus? Il gruppo specializzato in motion plastics propone sistemi per catene portacavi e canali di guida in polimero ad alte prestazioni igumid EG+ resistente ai prodotti chimici e cavi chainflex flessibili e resistenti. Il cerchione […]

Continua a leggere...

La tecnologia brevettata per viti/madreviti dryspin nelle applicazioni del settore automotive: funzionamento impeccabile, senza lubrificazione

Marie Olyve | Ottobre 14, 2021

Nei veicoli commerciali, la quantità e la qualità delle automazioni – sia per gli interni che per gli esterni – continuano a crescere. Nello stesso tempo, gli attuatori devono presentare dimensioni sempre più compatte assicurando assoluta efficienza. Per azionare in modo efficace parti in movimento o insiemi più complessi, senza l’aggiunta di lubrificante, sono sempre […]

Continua a leggere...

iglidur® I8-ESD: component resistenti all’usura con caratteristiche ESD

Marie Olyve | Agosto 27, 2021

Ogni macchinario possiede delle parti in movimento che provocano attrito durante il funzionamento. Al contrario del metallo, i componenti fatti di polimeri iglidur® sono resistenti all’usura e non richiedono lubrificazione aggiunta (dal momento che contengono lubrificanti solidi incorporati), ciononostante i polimeri, in genere, non riescono a disperdere le scariche elettrostatiche conseguenti l’attrito. Nell’industria dei semiconduttori […]

Continua a leggere...

iglidur® I3 – il primo materiale per la stampa 3D adatto agli interni dei veicoli

Marie Olyve | Agosto 6, 2021

Anche i progettisti del settore automotive, oggi, si affidano alle tecnologie di produzione additiva e alla stampa 3D per realizzare prototipi e piccole serie. Questo permette loro di usufruire di una maggiore libertà in fase di progettazione sfruttando la velocità che contraddistingue questi processi di produzione. Il servizio di stampa 3D igus® permette di consegnare […]

Continua a leggere...