I colori dei cavi elettrici hanno un significato? Cosa li differenzia?
igus Italia | Maggio 26, 2023
tempo di lettura: 5 minuti
Ogni filo elettrico possiede una determinata colorazione che determina la tipologia e la destinazione d’uso del cavo stesso.
La struttura del cavo e le diverse colorazioni
Il cavo è generalmente composto da due principali elementi: la parte esterna che funge da isolante e la parte interna metallica che funge da conduttore (per la maggior parte delle volte in rame). Considerando le diverse colorazioni dei cavi, qui prenderemo in esame il rivestimento esterno e quello dei singoli conduttori all’interno del cavo.
NB. In linea generale, un cavo è composto da più conduttori, a meno che non si tratti di un cavo unipolare.
Il colore del rivestimento esterno può variare e non solo, anche i colori dei singoli isolamenti dell’anima sono diversi. Esistono specifiche per questa colorazione, i cosiddetti codici colore.
Il colore del rivestimento esterno e DESINA: lo standard per l'ingegneria meccanica generale
Sul nostro sito è facile trovare cavi in differenti colorazioni. Questo perché, noi di igus, seguiamo gli standard internazionali in termini di colorazione. Uno di questi è il cosiddetto standard DESINA, che determina il colore del rivestimento esterno.
Ma cosa vuol dire DESINA?
DESINA è stato creato da un consorzio di noti produttori di macchine utensili. Questo standard è l’acronimo di DEcentralised and Standardised INstAllation relativo alla tecnologia applicata alla costruzione di macchine automatiche e sistemi di produzione. Esso descrive la standardizzazione dell’installazione di componenti elettrici, idraulici e pneumatici e facilita il lavoro dell’installatore specificando le caratteristiche dei vari componenti, creando così un sistema unico ed omogeneo.
Se un cavo è prodotto secondo lo standard DESINA, il colore della guaina esterna deve essere scelto in base al tipo di cavo (vedi grafico sopra).
Il rivestimento esterno deve essere resistente ai refrigeranti e ai lubrificanti utilizzati nell’industria.
La struttura del cavo deve essere progettata per l’uso su macchine in ambienti difficili.
¹ Tutti i nostri cavi con standard DESINA sono contrassegnati da questo simbolo nel catalogo igus chainflex.
1
Il colore dell'isolamento del conduttore e la normativa DIN
Il colore dei conduttori di un cavo può essere scelto liberamente solo in misura limitata. In questo caso, è necessario rispettare le specifiche delle marcature dei colori e le norme DIN. Inoltre, i rispettivi colori forniscono anche informazioni sulle funzioni dei conduttori.
Il conduttore di protezione (PE), [DG1] ad esempio, è sempre giallo-verde. Non ci sono eccezioni a questa codifica dei colori.
Se ti è mai capitato di collegare una lampada all’interno di un edificio, probabilmente avrai notato che per il cablaggio si utilizzano marcature colorate (ad esempio nero, marrone, rosso o blu).
Si tratta di scelte predeterminate, che semplificano l’installazione e garantiscono una maggiore sicurezza.
Alcuni esempi di cavi igus che rispettano gli standard DESINA E DIN:
I cavi igus sono destinati e progettati per applicazioni su parti di macchine in movimento. I conduttori di alimentazione di sezioni maggiori (a partire da 0,5 mm²) presentano un colore nero e sono stampate in bianco.
I cavi dati, invece, sono spesso contrassegnati secondo la norma DIN47100. Poiché per questi tipi di cavi si utilizzano sezioni molto piccole (<0,5 mm²), l’identificazione con le cifre sarebbe difficile da realizzare o da riconoscere per l’occhio umano.
Anche i cavi dei sistemi bus e di misura hanno un’identificazione colorata del conduttore, ma si basano sugli standard di sistema dei rispettivi produttori. Questi devono essere rigorosamente osservati per rispettare la documentazione del produttore.
I colori dei cavi, sia del rivestimento esterno che dell’isolamento dei conduttori, non sono mai casuali. Gli standard e le normative per l’etichettatura (come la DESINA, DIN, CEI etc.) regolano i colori e, di conseguenza, le caratteristiche, l’ utilizzo e la destinazione del cavo. La situazione è diversa per i cavi speciali. In questo caso si può tener conto dei requisiti dei rispettivi settori e/o clienti di destinazione.
Hai domande sulla nostra gamma di cavi? Hai bisogno di informazioni sui nostri cavi speciali o hai richieste specifiche? Sarò lieto di aiutarti.