Blog igus ITA - News dallo specialista motion plastics

L’oasi di servizio chainflex

igus Italia | Ottobre 27, 2023

🕓 tempo di lettura: 3 minuti

Nel mondo di oggi, sempre più globalizzato, richiedere assistenza può risultare molto fastidioso. Fortunatamente, con igus non è così!
Con il nostro servizio clienti a Colonia, le filiali in tutto il mondo e gli innumerevoli partner di assistenza, hai sempre il giusto interlocutore locale, ovunque ti trovi.

Continua a leggere...

Cosa significa globale, digitale e servizio 24/7 per chainflex?

igus Italia | Ottobre 30, 2023

🕓 tempo di lettura: 3 minuti
Difficoltà a reperire il cavo giusto? I servizi dedicati al mondo chainflex ti permettono di trovare e ordinare il prodotto in pochi clic: semplice, veloce e senza complicazioni.

Continua a leggere...

Cuscinetti radenti e volventi. Vantaggi, svantaggi e principali differenze in sintesi

igus Italia | Ottobre 5, 2023

🕓 tempo di lettura: 6 minuti

Ti piacerebbe utilizzare un cuscinetto a strisciamento ma non sei sicuro che sia davvero la scelta migliore rispetto ad un cuscinetto volvente? Qual è il cuscinetto che si adatta maggiormente alla tua applicazione?

Continua a leggere...

Zig-Zag su carroponti e gru EOT – un sistema di guida diverso per i sistemi di sollevamento

igus Italia | Settembre 27, 2023

🕓 tempo di lettura: 3 minuti

Quando i sistemi liftband o e-spool raggiungono i loro limiti tecnici, rimane solo il metodo della cosiddetta installazione a zig-zag: un sistema per catene portacavi, in cui la catena viene ripiegata in strati.

Continua a leggere...

Temi più consultati

Ultime notizie

Perché un produttore di componenti tecnici in plastica produce cavi?

Marie Olyve | Novembre 23, 2021

Perché igus, un gruppo specializzato nella produzione di particolari in polimero, produce anche cavi? La spiegazione è piuttosto semplice. Quando la società ha lanciato – nel 1971 – il primissimo modello di catena portacavi in plastica, molti clienti hanno capito il potenziale di questo sistema innovativo e hanno voluto convertire il proprio impianto. Quali sono […]

Continua a leggere...

La tecnologia brevettata per viti/madreviti dryspin nelle applicazioni del settore automotive: funzionamento impeccabile, senza lubrificazione

Marie Olyve | Ottobre 14, 2021

Nei veicoli commerciali, la quantità e la qualità delle automazioni – sia per gli interni che per gli esterni – continuano a crescere. Nello stesso tempo, gli attuatori devono presentare dimensioni sempre più compatte assicurando assoluta efficienza. Per azionare in modo efficace parti in movimento o insiemi più complessi, senza l’aggiunta di lubrificante, sono sempre […]

Continua a leggere...

Il polimero giusto per ogni cuscinetto: il segreto è questo

Marie Olyve | Settembre 30, 2021

Se state leggendo questo articolo, probabilmente già sapete che non esiste “la plastica” per i cuscinetti. Esistono molti tipi di cuscinetti realizzati nei più svariati materiali plastici, molti dei quali con nomi e marchi più o meno noti, altri con abbreviazioni o codici impossibili da ricordare. Parliamo di POM, POM-C, PA6630GF10… In genere, i prezzi […]

Continua a leggere...

Cos’è un cavo ibrido?

Marie Olyve | Settembre 30, 2021

Nel campo dell’automazione, per i più svariati tipi di asservimenti macchina e azionamenti, si sta confermando la forte tendenza a utilizzare i cavi servo ibridi. Sulla scia di questa tendenza, igus continua ad ampliare la propria gamma di cavi ibridi. Restare al passo con le tecnologie più avanzate è l’unico modo per soddisfare le richieste […]

Continua a leggere...

Chi vuole sguainare i cavi?

Marie Olyve | Agosto 5, 2021

Non conosco nessun elettricista che si diverte a sguainare un cavo… Se dover sguainare un cavo su un piano di lavoro non è proprio divertente, immagino a bordo macchina, dove l’assenza di spazio e la poca luce possono creare problemi e portare a un infortunio. È allo stesso modo difficile lavorare nell’armadio elettrico tra i […]

Continua a leggere...