Second
Internet of Things, big data e robot autonomi: la transizione verso l’Industria 4.0 sta accelerando. E all’interno della Smart Factory, questa evoluzione da tempo interessa anche i componenti dei macchinari che, per esempio, possono fornire informazioni sulle proprie condizioni. Ma ancora oggi, l’integrazione di tecnologie “intelligenti” resta difficile per le aziende e spesso implica ancora […]
La regolazione dello schienale, con le sue molteplici applicazioni in movimento, è un ottimo esempio dei vantaggi dei cuscinetti a strisciamento iglidur® nell’abitacolo di un veicolo. La regolazione dello schienale, sia manuale che elettrica, viene utilizzata da tempo in quasi tutti i tipi di veicoli. In questo contesto, la minimizzazione del rumore, la riduzione del […]
Soluzioni dinamiche di alimentazione elettrica per un porto green a zero emissioni Così come le società, anche i porti si trovano ad affrontare una grande sfida: ridurre le proprie emissioni inquinanti e raggiungere la neutralità climatica. Un aspetto particolarmente rilevante, da quel punto di vista, riguarda l’alimentazione delle navi quando sono ormeggiate al porto. Alimentazione […]
Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e non conosce il valore di niente Oscar Wilde Quando ci si ritrova a scegliere di acquistare uno o più cavi, si dà generalmente molta importanza al “prezzo” e poca al “costo”, senza considerare che quest’ultimo può essere molto più elevato per un cavo economico piuttosto che […]
Oggi, nelle automobili, la regolazione in altezza dei sedili è un elemento importante, sia per il comfort che dal punto di vista della sicurezza. Fino ad oggi, l’altezza del sedile veniva impostata dal conducente al momento dell’acquisto dell’auto e restava spesso nella stessa posizione per anni. Cosa sta cambiando? Ma oggi, con lo sviluppo dei […]
Sicuramente è già capitato anche a te: tuo figlio mangia delle patatine e poi si pulisce le dita tutte unte sulla maglietta. A nessuno piace avere le dita unte, e soprattutto, a nessuno piace avere macchie di grasso sui vestiti. Ma se si lavora con cuscinetti a sfere, ingranaggi o guide lineari, il grasso è […]
Avete mai visto un cuscinetto a sfere in plastica realizzato con due materiali diversi? Questi particolari cuscinetti a sfere bicomponente sono destinati ad applicazioni che richiedono velocità elevate e bassa rumorosità. Ma qual è il vantaggio? Il materiale blu xirodur D180 è molto resistente all’usura e presenta caratteristiche di bassa rumorosità. Poiché il materiale è […]
“I cuscinetti a strisciamento sono particolarmente adatti per l’uso con carichi elevati a basse velocità” questo è quello che dicono molti libri tecnici. In realtà, questa affermazione necessita di alcuni chiarimenti.In questo articolo vi spieghiamo le condizioni in cui alcuni tipi di cuscinetti a strisciamento si prestano anche per le alte velocità. Cavilli “Carichi elevati” […]
Quando si parla di comportamento all’abrasione o di resistenza all’abrasione si fa spesso riferimento all’applicazione dei cavi in catena portacavi. Capire come il cavo reagisce all’abrasione è essenziale al fine comprendere la durata del cavo stesso. Perché i cavi devono essere resistenti all’abrasione? Per farla breve: per durare di più! E’ scontato ma, più un […]
Nel settore automotive, la produzione non si ferma mai. In media, ogni 14 secondi un motore esce dalla linea di assemblaggio e, nei periodi di picco, vengono prodotti più di 6.000 motori al giorno. L’industria automobilistica ha inoltre standard molto elevati per quanto riguarda precisione e tolleranze. Lungo la linea produttiva, le varie stazioni di […]